This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:启动波形

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354377/ucc256403-startup-waveform

器件型号:UCC256403

您好、TI 团队:

我仅使用 UCC256403来连接 LLC 设计和计算结果。 它在所有负载条件下都运行良好。 我发现的唯一问题是软启动时的谐振电流非常大。  

下面是在无负载情况下上电后的第一个波形。

此处、CH2是谐振电容器的 Vcap 电压。

Ch3是谐振电流。

CH4是 SW 点。

在以空载启动时、它可以输出所需的电压、在启动完成后、我可以向系统添加负载。 但是、如果我在负载处添加一个小负载、甚至是0.1A 的负载、则系统无法启动并进入断续模式。

您能帮助解释为什么以及如何解决启动问题吗?

启动时如此大的电流是否合理?

e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0_2D00_850w.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队:

    请忽略我的第一个问题:无法在负载时启动、这是我的次级电路的问题、我已经解决了。  

    请帮助检查是否需要较大启动电流。

    我添加了另一个关于长时间启动波形的图。 在这里、CH1是 VOUT。

    此致、

    孔天军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    您是否可以增加 LL/SS 电容值以增加开关频率、从而降低启动电流。

    此致

    马尼坎塔