This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:优先电源多路复用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354017/tps25944a-priority-power-muxing

器件型号:TPS25944A
主题中讨论的其他器件:TPS2663

大家好。 专家。

我需要一个电源多路复用器电路用于我正在处理的新项目。

主电源是一个48V 恒定电源、辅助电源是一个3.7V 电池。

我需要一个电源电路、当48V 主电源因断电而发生故障时、可以将电池用作备用电源。

系统的功耗大约为3A。

请针对此场景推荐合适的电源多路复用器系统和组件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    请查看 TPS2663、并参阅 图10-12。 数据表中的优先级电源多路复用器实现

    谢谢

    勒凯什