This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电子保险丝是否可用于负电源?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5068, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354163/tps1663-can-e-fuse-be-used-for-negative-supply

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:LM5068、 LM5067

您好!

我要为-60V 电源添加短路保护。 是否可以将电子保险丝用于此类设计?

是否提供了 TI 参考设计?

谢谢。

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    没有、我们没有用于负电源轨的电子保险丝解决方案。 最终产品和应用是什么?

    请查看用于-60V 保护的 LM5067、LM5068  

    Br、

    勒凯什