This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:插入电池连接器后、IC 会在数秒内损坏

Guru**** 2599055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354638/bq79616-q1-when-battery-cell-connector-is-plugged-in-the-ic-damages-within-seconds

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、

我目前面临一个严重的问题、即只要插入电池连接器、芯片就会变得很热并烧坏。 我将原理图附加在这里。

https://drive.google.com/file/d/1NH7_qdVkszZFwVJv0tkBFHm3v2qQq9Xl/view?usp=sharing

我想在这里补充一点、

1.电芯电压(和平衡)感应电缆长度约为1米

2. CVDD 电源也通过3.3V LDO 作为备用电源提供给微控制器(但这个 问题后来被移除了,但新的 IC 仍然存在上述问题)

3.总共有2个堆叠、每个堆叠测量10个电池

请检查原理图、 如果有任何帮助、我们将不胜感激。

提前感谢、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我认为这可能是由于电芯短接在一起或电芯连接/电芯线束布置不当造成的。 由于内部政策的原因、我无法查看驱动器、因此我会向您发送电子邮件、我们可以进一步讨论此问题。

    此致、

    大卫