This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:使用 CV - CC 反馈网络时 FB 引脚上出现振铃

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353905/lm5146-q1-ringing-on-fb-pin-when-using-cv---cc-feedback-network

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5117

大家好!

我已将 LM5146实施为 CC CV 稳压器 、如本应用手册 SNVAA85 https://www.ti.com/lit/an/snvaa85/snvaa85.pdf?ts = 1713960130809中所述

e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1_5F00_Quickstart_5F00_28V_2D00_2A.xlsm

当输入电压介于28.4V 到28.6V 之间时、输出保持在恒定的28V 输出。 没有对输出端负载进行调节。 一旦电压超过28.6V、我们可以看到 FB 引脚上出现振铃、这会导致稳压器变得不稳定、输出电压下降。

CC 和 CV 控制实现方式如下:

CV:

抄送:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还测量了 Comp 引脚。 它主要大约为5.4V、我认为该电压太高了。 这导致 CV 电路降至二极管后面的0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在最大输入电压为36V 时可实现2A 的控制器具有超大功率。 我们为该应用提供更易于实现的转换器(带集成 FET)、例如 LM61435等。

    我怀疑在 fsw = 100kHz 的情况下、交叉点可能有一点太高-尝试一个更保守的环路交叉。

    检查功率级是否在28.4-28.6V 输入范围内处于压降状态、即在最大占空比下运行、或者环路是否正在调节和稳定。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    感谢您的反馈、我首先使用 LM5117进行了这种尝试、但我意识到它无法与我们需要的100%占空比接近。  

    我们的输入电压摆幅为20V 至32V、标称电压为28.8V。我需要以2A CC 为锂电池充电、恒定电压为28V。  

    我们看到、在断开 CC 控制环路后、稳压器确实保持了28V 输出、但并不完全稳定。 在输入为28.5–28.9V 时、输出几乎为28V。

    当输入高于29V 时、我们注意到输出开始降至27.8。  

    我将降低交叉频率以匹配更接近开关频率的10%、同时还会更改不同信号的后示波器图像。 您特别关注哪些信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我也可以接受 LM61435的建议、前提是它满足28.4V 输入要求并允许进行 CC 和 CV 控制。

    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我们移除了电压缓冲器并将电压偏差器直接连接到 FB 引脚。 现在输入电压为28.5到32.2V、电压控制可以完美地工作。

    对于电流控制、我们将差分放大器输出端的1k 电阻替换为二极管、以便 CC 不会影响电压控制。 我们调整差分放大器、以考虑二极管两端的压降。 我们知道这是相当非线性的。  

    我们能够将输出电阻降至5欧姆、并且稳压器能够调节输出电压以确保输出电流为2A。我们在降低输出电阻时确实观察到一些不稳定的情况。 我想这可能是由于 LM5146上设置的低2.8A 电流限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Martin。 看起来您可以增大 LM5146上的电流限制、并使用 CC 电路限制电流。

    --

    时间