This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:30A 电流限制支持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5146-Q1, LM5145-Q1, LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354075/lm5146-q1-30a-current-limit-support

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5145-Q1LM5148-Q1、LM5148

大家好、

客户想要找到一个可用于30A/40A 电流限制监控器的 DCDC 降压芯片。 客户希望使用 LM5146-Q1限制30A 电流、输入电压将为54~60V、输出将为固定48V。

 LM5146-Q1是否可支持此设计要求?

如果没有、您能否帮助推荐一款可支持客户反向30A 电流限制设计要求的芯片? 我们是否也有40A 的电流限制解决方案?

谢谢。此

致、 帅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    可以让一个相在60Vin 电压下工作、在30A 电流下在54Vout 电压下工作、但需要仔细检查热性能。 也可以选择 LM5145-Q1 75V 控制器(LM5146-Q1 100V 的姊妹器件)、因为它具有引脚对引脚兼容性、但成本稍低。

    请确认"电流限制监控器"的意思。 此控制器将限制设定点处的电流并进入自动切断与恢复模式、这意味着开关将在定义的时间间隔内停止。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    电流限制功能是这个项目主要的设计要求、客户需要保证在相当低的温度下电池的充电电流。 此外、与电压感应反馈相比、它们更喜欢电流检测反馈。

    在此基础上、对于此特定客户应用场景、您是否有任何其他更好的解决方案?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    请附上客户的系统方框图以供参考。

    您能帮助审查并确认这种结构是否可行吗?

    放大器用于对负载的低侧进行采样以获取输出电流、然后 MCU 的 ADC 将读取该电流、然后与默认设置电流进行比较。 之后、经过调整的 PWM (0~5V)将输出到反馈引脚、以将输出电流调节到所需的 水平。 最后、客户希望将输出电流控制为 所需的值、相应的电压变化是可以接受的。 (客户设计此电路的目的是在极低温度下控制负载电池的充电电流、类似于大约600W 的 BMS 系统)

    另一个问题是、客户想知道如何设计最大 Iout 30A? 为什么 LM5146-Q1的最大输出电流为30A?  实际上、客户希望在未来的设计中具有40A - 50A 等更高的输出电流。 如果忽略栅极驱动器容量、LM5146-Q1是否可以正常工作?

    谢谢。此

    致、 帅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    30A 只是产品文件夹中的任意营销规范、它实际上并不是控制器限制。 最大输出电流更多地涉及功率级组件和热性能。 40-50A 听起来很高、尤其是对于80V FET。 我推荐两个相位、例如、参阅 LM5148或 LM5148-Q1 (80V)可堆叠控制器。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚给您发送了一个朋友请求-让我们联系起来、这样我就可以直接向您发送消息。 我们还有一个新的控制器、可能更适合此应用。