This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:VDD 为0V 时 OUT 引脚上的电压

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354631/tps3710-voltage-at-out-pin-when-vdd-is-0v

器件型号:TPS3710

您好、团队成员:

我只想检查在 VDD 关闭时、OUT 引脚上的输入电压是否可以高达18V?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、即使 VDD 关断、也可以将 OUT 上拉至18V。

    杰西