This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:14秒充电器:REGN 为0V,STAT1和 STAT2低电平/有效

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353556/bq25756-14s-charger-regn-at-0v-stat1-and-stat2-low-active

器件型号:BQ25756

我 首次推出采用14节电池配置的 BQ25756RRVR 电池充电器、它会出错。  它不快乐、这是因为 REGN 为0V、STAT1和 STAT2都有效。  最初、我将引脚32悬空、但发现原理图检查清单、其中说短接至引脚33、我就是这么做的、而操作没有任何变化。  节点电压用红色标注。  PG 和 FBG 都喜欢其对功率输入感到满意。  我们目前没有使用 I2C、这些线路的电压为+3.3V。  电池电量几乎已满、但电量足够低、我认为充电周期应该开始了。  我想我错过了 BQ25756的护理和喂养的一些方面,但我似乎不明白。 提前感谢您阅读本和任何提示或提示。

谢谢

将会

e2e.ti.com/.../acwcb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可以特别使用 TI 的帮助、就是为了填补可能的充电故障"ETC"部分包含的空白。  从数据表中、表8-6、STAT1和 STAT2都开启被描述为"检测到充电故障(TS 超出范围、安全计时器故障等)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    感谢您的提问。 我建议您使用 JP12断开 REGN 和 DRV_SUP、并尝试查看电路和 IC 是否在外部驱动电压下工作。 这确实有助于缩小问题的范围。 请告诉我您的结果、以便我能够进一步分析该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌察夫

    感谢您的回复。 我提出了第二个板,在 REGN 运行时,它的行为更合理。


    第一板必须是某种婴儿死亡率。 我想知道在初始启动期间、第一个电路板上的 VAC 引脚32和33是否未连接在一起、从而损坏了它。 那么、我现在的问题是、您能否解释引脚32 VAC (OUT)的用途和正确连接。

    *数据表提到引脚32是 VAC"输出"、并没有说明如何处理。
    *原理图检查清单指出引脚32和33必须始终短接在一起。
    * EVM 通过 R101连接引脚32和32 (零欧姆)。

    IC 是否可能由于在引脚32悬空的情况下施加了 VAC 而损坏? IC 内部的引脚32和33是如何连接的、引脚32的用途是什么?


    谢谢

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    IC 极有可能损坏、因为引脚32和33未短接在一起、而是引脚32悬空。 引脚33是主要的 VAC 引脚、必须使用该引脚完成 ACUV 和 ACOV 计算。 为 IC 供电的输入偏置也是通过引脚33。 启用反向模式后、引脚32稳压至 VAC_REV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将引脚33连接到 VAC... 引脚32悬空。  我从不使用反向模式。  但您是说仅充电模式下的悬空引脚32 会导致损坏、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以实现的。 必须将其短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您