This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100

Guru**** 2507355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354555/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100

大家好!

我们需要帮助来配置 BQ35100。 我们有 ER34615电池组中包含4节并联电池。 我们有一个80F 锂电容器与这些电池并联。 我们无法将电池容量设置为76000mA 十六进制 由于这些电池不可充电、我们是否需要学习 EOS 模式?
我们还需要读取电阻表和阻抗表的方法、

此致

马德胡苏丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 ,Madhusudan,

    要了解有关如何进行 EOS 模式学习的更多信息、请阅读此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf

    在您的应用中、根据设计、此监测计不与超级电容器一同使用、因此我不完全确定您的应用中的监测有多准确。

    此致、

    尼克·理查兹