This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:采用 i2c 中 BQ7695202的 EV2400 (通过 ISO1640)。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354199/bq76952-ev2400-with-bq7695202-over-i2c-through-iso1640

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

我现在有一个 EV2400、要在其中使用端口2 i2c (引脚 Vout、VSS、SDA 和 SCL。
这些将代替 Raspberry PI pico w (拔下)用于设置和监控 bq7695202
但 Vout 处没有电源。 如何从 bqStudio 启用它?

RGS

施泰纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steinar:

    为何需要 EV2400中的 VOUT?

    您可以从 BQ76952启用 REG1或 REG2、并将其用作 BQ76952 I2C 线路的上拉电阻。

    现在、我看到您在另一个线程中询问了如何执行该操作、开发 EV2400的团队已在该线程中进行了解答。 因此他们将能够在这方面提供帮助。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我非常清楚有两个电位、这就是我使用 ISO 1640/41的原因。 而1侧和2侧之间的差值(已由寄存器1供电)可能具有高达400Vrms 的电势

    那么、我的问题是、如何启用 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否则、另一个胎面似乎不适合我的器件、因为指令没有相同的指令(可能不同的软件版本)。
    但是、在这里、我只需要 TI 的一些人来帮助我。 正确的人员所需的时间不应超过10分钟。 我购买了一台100电脑。 现在还有 EV2400的功能。 因此、我非常希望 TI 的相关人员能够解决这个问题。 如何启用 VOUT2??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steinar:

    我现在明白了! 因此、您的1侧装有 REG1、并希望使用另一侧连接到 EV2400。

    我简要搜索了 E2E、似乎无法手动控制 EV2400的 GPIO 引脚。 我不是该团队的一员、因此我对它的工作原理没有深入的经验。 这就是为什么我建议跟进另一个 E2E、看看是否有可能实现。

    现在、我想知道、为什么不使用 GPIO 或来自 RASP-PI 板的电源来连接到 ISO 的另一侧?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙