This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38-Q1:PCN 20230816000.2芯片连接化合物 CTE

Guru**** 2504435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354192/tps38-q1-pcn-20230816000-2-die-attach-compound-cte

器件型号:TPS38-Q1

您好!

我的客户需要帮助来了解与 TPS38J010155DSKRQ1和 PCN 20230816000.2相关的以下内容

1) 1) 是否 存在与此种贴装化合物变化相关的 CTE 变化? 如果是、请通过以下格式告诉我所做的更改:

旧的

新内容

CTE1 (低于 Tg):???ppm/°C
CTE2 (高于 Tg):???ppm/°C
Tg =??C

CTE1 (低于 Tg):???ppm/°C
CTE2 (高于 Tg):???ppm/°C
Tg =??C

2) 2)这种变化对形成、拟合和运行有哪些影响?

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、请查看我的电子邮件。