This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66420-Q1:LMQ66420-Q1的跟进问题:[COMPAL]原理图审阅

Guru**** 2510125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354499/lmq66420-q1-follow-up-question-to-lmq66420-q1-compal-schematic-review

器件型号:LMQ66420-Q1

e2e.ti.com/.../lmq66420-q1-compal-schematic-review

在数据表中  

在上一篇文章中上传的原理图中、这些连接器均连接到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我对困惑感到抱歉。

    数据表未显示错误。 可以选择这些引脚为 NC 或短接至地。

    通过将引脚4和5短接至地、基本上会将下集成旁路电容器短路、因为 Vin 与 GND 之间有两个串联的电容器(引脚3至6)