This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:充电器降压电压

Guru**** 2536500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756E, BQ24725A, BQ25720, BQ25730, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348344/bq24725a-charger-buck-voltage

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ25720BQ25730、BQ25750、 BQ25756、BQ25756E

您好!  

我打算在我新的电池充电器板项目中与 BQ24725A 充电器一起工作,我有一些关于它的工作方式的问题:  

1.在充电器的 SRN 引脚上检测到的电池电压是否以外部主机可以从该寄存器读取的方式写入任何寄存器?  

2.同样的问题是,SRP、SRN 引脚上感测到的电池输入电流——是写入任何电阻器,所以可以从其中读取?  

3. BQ24725A 如何 指示充电器正常运行/充电完成/故障(电池未充电/过压)?  

谢谢  

ohad (GE -医疗保健)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    [报价用户 id="500022" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348344/bq24725a-charger-buck-voltage "]

    1.在充电器的 SRN 引脚上检测到的电池电压是否以外部主机可以从该寄存器读取的方式写入任何寄存器?  

    2.同样的问题是,SRP、SRN 引脚上感测到的电池输入电流——是写入任何电阻器,所以可以从其中读取?  

    [/报价]

    否、 在充电器的 SRN/SRP 引脚上检测到的电池电压不会以外部主机可以从该寄存器读取的方式写入任何寄存器。

    Unknown 说:
    3. BQ24725A 如何 指示充电器正常运行/充电完成/故障(电池未充电/过压)?  [/报价]

    BQ24725A 没有任何状态寄存器来指示 充电器正常运行/充电完成/故障(电池未充电/过压)。 此器件必须与电池电量计配对、以指示这些充电情况。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    如果为:  

    1.您是否建议在任何具有状态寄存器的充电器上显示我所询问的内容(电池电压和充电器状态),以便主机可以通过 I2C/SMBus 接口读取这些内容 ?

    2.建议使用哪种电池电量计与 BQ24725A 配对? 此外、充电器会向主机指示多大的充电条件?  

    谢谢。  

    奥哈德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    1. 您是否可以建议任何具有状态寄存器的充电器指示我所询问的这些信息(电池电压和充电器状态),以便主机可以通过 I2C/SMBus 接口读取这些信息 ?

    我会推荐查看这些电池充电器 IC 的:电池充电器 IC 我会推荐 BQ25756E/BQ25750/BQ25756/BQ25720/BQ25730。

    2. 建议将哪种电池电量计与 BQ24725A 配对? 此外、充电器会向主机指示多大的充电条件?  [/报价]

    我不支持电池电量监测计、因此我建议提交一个新的主题、询问有关电池电量监测计的建议。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    关于 BQ24725A 的另一个问题:  

    如何将 HIDRV 和 LODRV 输出引脚上的 Vgs 配置为4.5V、10V 或任何其他 Vgs?  

    谢谢。  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    如何将 HIDRV 和 LODRV 输出引脚上的 Vgs 配置为4.5V 或10V 或任何其他 Vgs [/报价]

    无法配置它。 LODRV 栅极驱动基于 REGn 电压。 HIDRV 栅极驱动基于 VBTST–VPH。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    我想这里的某些内容不清楚。 根据数据表、REGN 为由 VCC 供电的6V 稳压器输出。 VCC 通过 FET 连接到适配器+电压、该电压是充电器输入电压、因此由充电器输入电压设置、无法调谐。   BTST 似乎是通过二极管连接到 REGN 输出的输入。

    如果为:  

    1. BTST 如何大于6V? 如果 BTST 被 REGN 置位、如何进行配置?  

    2.如果 REGN 设置为恒定= 6V、如何更改?  它如何启用 LODRV 的配置,从而使 Vgs 达到10V 或4.5V?  

    BTST 和 REGN 与 V 相以及 HIDRV 或 LODRV 之间的关系尚不明确。  

    谢谢

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    BTST 似乎是通过二极管连接到 REGN 输出的输入。

    如果为:  

    1. BTST 如何大于6V? 如果 BTST 被 REGN 置位、如何进行配置?  

    [/报价]

    BTST 不是由 REGN 配置、该电压为 IC 的两个不同输出电压。  自举二极管的用途是允许对 BTST 电容器进行正向充电、并防止泄漏到 REGN

    2. 如果将 REGN 设置为恒定= 6V、如何更改 REGN?  [/报价]

    它无法更改。 REGN 为恒定6V。

    BTST 和 REGN 与 V 相以及 HIDRV 或 LODRV 之间的关系尚不明确。  

    谢谢

    [/报价]

    REGN 用作 LODRV 的电源。(这发生在 IC 内部)

    BTST 用作 HDRV 的电源(在 IC 内部发生)。  

    自举二极管的用途是允许对 BTST 电容器进行正向充电、并防止泄漏到 REGN。

    相位引脚用作 高侧 n 沟道 MOSFET 的源极。

    LODRV/HIDRV 驱动 MOSFET 的栅极。

    此致、

    Christian。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristian:  

    所以现在我很困惑:  

    当我问如何 把作为高电平和低电平外部 FET 的栅极驱动的 HIDRV 和 LODRV 配置为4.5V 或10V 或者任何其他电压时,答案是:"

    无法配置此参数。 LODRV 栅极驱动基于 REGn 电压。 HIDRV 栅极驱动基于 VBTST–VPH

    我刚才问过如何配置 RGN 和 VBTST 、以便最终改变高、低 FET 的栅极驱动电压- HIDRV、LODRV?  答案是:  

    无法更改。 REGN 为常量6V[/报价][报价用户 id="554529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348344/bq24725a-charger-buck-voltage/5158036 #5158036"]

    REGN 用作 LODRV 的电源。(这发生在 IC 内部)

    BTST 用作 HDRV 的电源(在 IC 内部发生)。  

    [/报价]

    如果这样,我不明白为了使 HIDRV 或 LODRV 的电压配置为4.5V、10V 或任何其他栅极电压 ,我可以使用哪些参数? 如何设置 HIDRV 和 LODRV?  

    谢谢。  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    我不明白困惑在哪里。

    如果这样,我不明白为了能够将 HIDRV 或 LODRV 配置为4.5V、10V 或任何其他栅极电压 ,我可以使用哪些参数? 如何设置 HIDRV 和 LODRV?  [/报价]

    这些值是不可更改的、我们无法更改 HIDRV 和 LODRV 电压。 LODRV 为6V、HIDRV 为  VBTST–VPH= 5.5V。

    它说这些值可以在哪里更改?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    那么、如果我没有理解、让我直截了当- 每个高 FET 和低 FET 只有一个 Vgs?  没有多个用于低侧 FET 和高侧 FET 的 Vgs 电压选项?  

    仅限:  

    对于低 FET、VGS=LODRV-GND=6V?  

    对于高 VBTST-VPH-VPH、VGS=HIDRV-VPH=5.5-VPH?  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    是的、这是正确的。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    这就是它与所有充电器的工作方式? 是否始终为一个值定义 VGS? 还是有一些充电器可以 使用寄存器或任何外部硬件配置来配置高 FET 和低 FET 的 Vgs?  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    我对困惑感到抱歉、我希望这能澄清一下。

    这是它与所有充电器配合使用的方式?

    是的、这是所有充电器的工作原理。

    Vgs 始终为一个值定义?

    控制信号。

    是的、对于 LODRV、该值应始终为6V。  

    否、对于 HIDRV、该值将相对于 VPH 发生变化。 该值将为 VPH+5V。 VPH 值将根据 VCC 值增加。 因此、您应该期望 HIDRV 比输入源大5.5V。

    或者有一些充电器可以 使用寄存器或任何外部硬件配置来配置高 FET 和低 FET 的 Vgs?  [/报价]

    不可以、我们没有任何可以改变栅极驱动电压的充电器。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    首先、非常感谢大家对该器件所做的说明。  另一个不明确的说法、您之前曾写道、VBTST-VPH=5.5V、这意味着当 VPH 依赖于 VCC 时、=> VBTST=VPH+5.5V。  您现在说 HIDRV=VPH+5.5V、如果我错了、请修正我、但您在这里的意思是:

    HIDRVBTST=VPH+5.5V VCC,这意味着 HIDRV=VBTST 取决于 VCC =24V 时,VBTST 可高达29.5v?  

    Br、  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    我与团队成员进行了交谈、以获得更多澄清。 我解释说这是错的,我上一次的答复,对不起混淆。

    对于 LODRV、该值应始终为6V。  

    对于 HIDRV、该值应始终为5.5V。

    LODRV 相对于 GND 为+6V。

    HIDRV 相对于 VPH 为+5.5V。

    VPH 将根据 VIN 电压而变化。 VPH 应约为与 VIN 相同的电压。

    VBTST 将比 VPH 高5.5V。

    HIDRV=(VBTST-VPH=5.5V)、因此 HIDRV=5.5V

     

    示例:如果您的 VIN=24V、则 VPH 应=24V、VBTST 应= 29.5V

    HIDRV=(29.5V-24.5V)=+5.5V

    我对困惑感到抱歉、我希望这能澄清一下。

    此致、

    Christian。