This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:无 GPIO 控制的 PWM 模式

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62802, TPS62824A, TPS628301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353413/tps62802-pwm-mode-without-gpio-control

器件型号:TPS62802
主题中讨论的其他器件: TPS62824ATPS628301

我正在使用 TPS62802输出1.8V 电压。  
我在 VSEL/MODE 引脚上有一个10K 下拉电阻。  

我只想在 PWM 模式下运行该 IC、但是控制器上没有空闲的 GPIO。  
您能建议我如何处理此问题吗?
请随时为我的应用推荐一个替代 IC (仅降压稳压器)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好!

    很高兴看到您对 TPS62802感兴趣。 遗憾的是、在不将 VSEL/MODE 引脚切换为高电平时、强制 PWM 模式没有任何变化。  如果您的项目可以采用 QFN 封装、2.4V 的 VINmin 和 FB 分压器、您也可以尝试使用 TPS62824A 器件。 也可以选择 TPS628301。 请告诉我、TPS62802是否有上述备选器件无法涵盖的特定功能。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62824A 和 TPS628301的尺寸更大、适用于我的应用。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Andreas、我需要尽快解决这个问题。 我们可以离线连接吗? 我给你派了一个 DM。  

    我想在 VSEL/MODE 引脚上使用或门。  
    请参阅随附的电路图。 这是否能使器件进入 PWM 模式?
    我还需要确保或门输出不会加载 R2D 并提供错误的 VOUT。  
    此外、是否有适用于 TPS62802和或门的评估套件?  

    OR GATE
    www.ti.com/.../sn74lvc1g32.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好!

    您还可以将 VSEL/MODE 引脚连接到 Vout。

    在器件启动之前、VOUT 将为0V (主动放电)。

    这将在启动前选择1.8V 的 Vout。

    稍后的1.8V 输出电压将在 VSEL/MODE 引脚上启用 PWM。

    在采用 PSpice 模型的仿真中 、这种方法奏效了。

     TPS62800EVM-892有 库存、足以供订购。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。