This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19502Q5B:MOSFET 功率耗散

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352300/csd19502q5b-mosfet-power-dissipation

器件型号:CSD19502Q5B

您好!

我想知道如何计算最大功率投射 MOSFET、如果需要、还想知道外壳结、应用位置以及如何计算。

让我们以 CSD19502Q5B 为例

其编写的是3.4m Ω、最大连续电流为100A (受封装限制)

好的,我想使用100A 最大值,这意味着 P=I*U=I^2*R= 34W

我看到 RthetaJC 0.8、我应该将其放置1英寸^2盎司 PCB。

我相信该区域与漏极相连、因为它是最大的焊盘

但我相信,这是不够的。

我还需要连接一些案例。 是否应该连接此

IC 之上? 铜区域附近有多大? 哪个连接 RthetaJC 是0.8?

如果可能的话、我想查找一些相关的教程或计算器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAS:

    感谢您考虑我们的 MOSFET。

    我们在这里有一个文档 https://www.ti.com/lit/an/slvafg3d/slvafg3d.pdf

    这里简单列出了 TI 网站上所有的 MOSFET 技术信息。

    文章涵盖您感兴趣的领域、我建议阅读以下内容:

    1.  第1款. 连续电流额定值
    2. 第4部分:为您的应用选择合适的功率 MOSFET/电源块封装

    在第5节中、有许多应用特定的功率损耗计算器、您可以在其中输入应用条件、然后计算功率损耗、您还可以根据尺寸/成本/性能轻松选择器件。

    非常感谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    但当我点击"连续电流额定值"时、我进入"脉冲电流额定值"数据表(ssztcj6)。

    但我得到了你的观点,试图获得更多的理解,在这个项目中,我需要有重定向,并提供直线的数字。

    非常好的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAS:

    抱歉、我们将尽快修复此链接、此处为连续电流额定值说明: https://www.ti.com/lit/ta / ssztcp0/ssztcp0.pdf

    谢谢

    克里斯……