This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:VSYS 压降问题

Guru**** 2500515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346633/bq24172-vsys-drop-issue

器件型号:BQ24172

我们使用 Bq24172作为我们的充电器。

我们注意到、当 VBAT < 5.8V 时、我们插入适配器(15V) 进行充电、我们看到 VSYS 将从5.8V 下降到5.0V、然后上拉至适配器电压15V。

该电压下降是否有任何可能的原因?  

CH1 (黄色):VSYS

CH2 (蓝色):Q18的栅极

通道4 (绿色):VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    与输入 FET 的导通相比、Q18的关断速度非常慢。  此时 FET 关闭而 FET 的二极管导通、下降。   您能否重新获得上面的图、但添加 ACDRV 或输入 FET 的栅极?

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    请参阅以下捕获。

    CH1 (黄色):VSYS

    CH2 (蓝色):Q18的栅极

    通道3 (紫色):ACDRV

    通道4 (绿色):VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这看起来不是很糟糕。  使用电池 FET 的关闭时间规格是多少?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我正在连接电池 FET 的时间规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这看起来很合理。  我有一段时间没有查看过此器件的 EVM、但我似乎记得、预计会在输入 FET 开启和电池 FET 关闭时出现小幅度骤降。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我注意到、RGS=499K/FET=47nF/CGD=4.7nf 组件用于调整输入 Cgs 的导通速度。

    增加 Cgs 具有高值是否会产生任何副作用? 例如1uF。

    谢谢

    尼克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    可以、您可以使用这些组件修改导通/关断时间。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉我迟到了回复。

    是否可以修改 BATFET 的关断时间?  它是否可以通过 BATDRV (R576)的串联电阻器进行修改?

    谢谢

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    可以。  

    此致、

    杰夫