This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:フィードバック端子の入力電流について μ A

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353065/tl494

器件型号:TL494

こんにちわ


理解が出来ていなくて、教えて頂けないでしょうか。
TL494のデューティサイクルを制御する為に抵抗値を検討しております。
気にしているのはフィードバック端子への電流です。

推奨動作条件では最大値0.3mAとなっております。器
電気的特性、PWMコンパレータ・セクションでは入力シンク電流が最小値0.3mA、標準値0.7mAです。器
フィードバック端子である3pinへの入力電流として適している範囲はいくつなのでしょうか?

宜しくお願い致します。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提交您的 E2E 咨询、该咨询是否翻译成了英语?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我很难理解、想知道您能不能帮我。
    我正在考虑电阻值以控制 TL494的占空比。
    我关心的是到反馈终端的电流。

    根据"7.3建议运行条件"、最大值为0.3mA。
    在"7.10电气特性、PWM 比较器部分"中,输入灌电流具有0.3 mA 的最小值和0.7 mA 的典型值。
    反馈引脚3的输入电流的合适范围是多少?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论您考虑使用 FB 引脚、您都应设计外部电路来提供0.7mA。 这个问题之前在 E2E 上也有类似的疑问、 这里和这里都有供您参考

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    谢谢你,我能够理解它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助-祝您设计顺利、并感谢您使用 TI 产品!

    史蒂夫