您好!
我们将 IGBT 晶体管 IKW40T120用作低侧开关、其8脉冲序列为5kHz (D=0.5)、其中 VGE = 15V。 电源为800V、我们希望以瞬时30A 电流使用此设备。 每3秒应用一次每列8个脉冲。 负载为电阻性负载(5W 陶瓷 R 接线)。 我们使用 e2e.ti.com/.../driver-esq.zipaUCC5390-Q1作为驱动器。
经过一些测试、我们发现 VCE (SAT)大约为100-120伏。 然后、我将电源电压降至600伏(VCE 为35伏)、再降至400伏(VCE 为6-8伏)。 所有这些测试都是在相同负载(970欧姆)下进行的。
附加的.zip 中提供了 PCB 和驱动器及输出级原理图以及示波器波形的屏幕截图。 在 PCB 和原理图上、您可以看到有两个晶体管(Q5和 Q1)、其中一个未组装。
Newfile1 - newfile 4:Vge (浅蓝色)、VCE (黄色)。
Output1 -输出5:Vload (负载为940欧姆)。 您可以将该值除以940以获得电流。 此负载由2 x 470欧姆5 W 线绕陶瓷电阻器组成。
测量是使用800伏电源完成的。
驱动器电源电压为15V (通过输入为24V 的7815、输出端具有680uF 电解电容器+ 100nF 陶瓷电容器)。
看到 VGE 从0V 变为+15V 时出现振荡、我怀疑是7815稳压器。 Vcc2中的电压也以 VGE 中相同的方式波动、在10 MHz PSU 中显示振荡;因此我使用了另一个-15MHz:同样的事情不断发生。
我将用 x10测量栅极电压、用 x100测量输出、并使用 VCE (具有重要的失调电压、您将看到能够测量饱和)。
它是驱动器级正确稳定了吗? 您能给我一些反馈吗?
提前感谢
安德烈斯