This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:输出电压:30V;输出电流:6A 条件

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354252/lm5157-vout-30v-iout-6a-condition

器件型号:LM5157

大家好、

我的要求是输入电压为16V、需要将其转换为30V/6A 输出电压。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    对于输出功率为180W 的升压设计、我推荐使用同步升压控制器、该控制器使用高侧开关而非二极管来提高较高负载下的效率。
    合适的器件是 LM5123。
    您可以查看 EVM 板以供参考、该板专为类似规格但输出功率更低的应用而设计。
    https://www.ti.com/tool/LM5123EVM-BST

    如果您对此器件还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯