This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:负12V 电源稳压器设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354275/lm2611-negative-12v-power-supply-regulator-design

器件型号:LM2611

大家好、

LM2611功能可以满足输入电压:12V 至输出电压:-12V/0.1A?  

如果可能、请提供相关 R/C 器件值的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LM2611能够满足该应用的要求。 请注意、最大输入电压为14.5V。

    我建议使用 功率级设计器 来确定 L/C 值。

    此致、

    峰值