This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:电源管理论坛

Guru**** 2521260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353742/tps25910-power-management-forum

器件型号:TPS25910

大家好!

我的电路板的额定功率为200W、输入电源为28V (容差+-1%)、即7.14A 额定电流。 由于 TPS25910仅支持高达20V 的电压、因此不能用于我的设计。 您能为该应用推荐电子保险丝吗?

谢谢。  

萨希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    我想您为同一个问题创建了两个线程。 我要结束这一步。

    此致、
    阿鲁什