This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:有关 HD3SS3220应用问题的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352740/hd3ss3220-questions-about-hd3ss3220-application-issues

器件型号:HD3SS3220

大家好、

客户在设计中将 HD3SS3220用作 DFP、但他们发现在测试过程中插入 Type-C U 盘时、HD3SS3220的 ID 引脚无法用于低输出或高输出、您能否帮助查看客户的原理图(如下所示)并了解此处的问题是什么?

原理图:

PCB 布局:

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是 DFP 设计、它们如何控制 VCC5V_USB3_A? 在启用  VCC5V_USB3_A 之前、您必须确保完成 CC 握手。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户使用 ID 引脚控制负载开关、以确保 CC 握手后 VCC5V_USB3_A 启用、请参阅以下更新的原理图。 请帮助检查 ID 引脚是否有任何问题无法正常工作:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    我在您的原理图上有几条注释。

    1. ID 引脚上需要有一个上拉电阻器、否则它永远不会变为高电平。 这是因为 ID 是一个开漏输出。 我建议在 ID 引脚上添加200K 上拉电阻器。

    2.耦合在 TX 线上的3220交流电的两侧。 您只应在多路复用器的一侧进行交流耦合、否则总电容将违反 USB 规范中的75nF 最小值。 我建议删除 C2124和 C2125

    您可以使用3220数据表中的典型应用原理图、作为有关如何设计该器件的良好参考、请参阅:

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane、David:

    感谢我们的支持、客户电路现在可以正常工作、这要得益于额外的交流耦合电容器。 删除它们后、它现在可以正常工作。