This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1706:开发降压/升压转换器

Guru**** 2636685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27614, UC1705-SP, UC1709-SP, UC1706, UCC27531, UC1708-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353258/uc1706-develop-buck-boost-converter

器件型号:UC1706
主题中讨论的其他器件: UCC27531、UCC27614、 UC1708-SP、UC1705-SP 、UC1709-SP

大家好、

能否使用 UC1706来设计降压/升压转换器? 是否有采用 UC1706的参考设计?

谨致问候(&V)

岐山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishan:

    您的降压/升压转换器上的规格是什么? UC1706是一款较旧的器件、具有40V VDD 额定值、但确实具有更长的开关时间。 我们的 UCC27614 (30V、10A)和 UCC27531 (35V、2.5A/5A)是我们更新的器件、可能更符合您的需求。 请记住、您必须将它们配置为用作高侧驱动器、这可以通过使用本 常见问题解答中的方法来实现。 或者、如果您选择同步降压/升压设计、则可以使用半桥驱动器。  

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:  

    感谢您推荐备选器件。

    1.您能建议采用增强型塑料的 UCC2614/UCC2531等效器件或适合近地轨道应用的航天级产品吗?

    谢谢、此致

    岐山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishan:

    遗憾的是、我们唯一的航天级低侧栅极驱动器是您之前提到的较旧的 UC170x 系列。 UC1705-SP 是我们的40V、1.5A、单通道低侧驱动器、UC1709-SP 是2通道型号。 UC1708-SP 是我们的35V、3A、单通道低侧驱动器、具有更短的开关时间。 如果您选择同步降压/升压设计并考虑使用 GaN、则可选择 属于 GaN 半桥驱动器的 TPS7H60x3-SP 系列。

    如果您愿意、我可能会在私人消息中进一步帮助您。 我给您发送了朋友请求。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rubas