This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:外部背对背 FET 电路

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74720-Q1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353850/lm74720-q1-external-back-to-back-fet-circuit

器件型号:LM74720-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74502-Q1、LM74800-Q1

大家好、

我想向您介绍 LM74720的外部背对背 FET 电路。 TI 网站上没有该电路的应用材料。 请告诉我如何设计此电路、如果您有此类信息、请与我们分享应用手册。

e2e.ti.com/.../LM74720-with-external-back_2D00_to_2D00_back-FET.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    欢迎使用 e2e!

    请仔细阅读数据表的应用部分"9.1"。

    具有有源整流和负载突降保护功能的 LM74720-Q1低 IQ 汽车理想二极管控制器数据表(修订版 B)

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    客户正在将 LM74720与 Infineon AUIR3242S 进行比较、并询问我如何像 AUIR3242S 一样背靠背设计配置。 请检查并告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    LM74720-Q1设计用于共漏极配置、而竞争对手的器件适用于共源极配置。  

    是否需要实现反向电流阻断? 如果不满足要求、您可以考虑具有所需配置的 LM74502-Q1。

    如果需要 RCB、您可以考虑 LM74800-Q1。

    在升压电路中、我们没有可实现共源极的部件。

    此致、

    S·迪尔