This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:电流监控和软启动问题

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351142/lm5066-current-monitor-and-soft-start-question

器件型号:LM5066

大家好、

我对电流监视器和软启动有三个问题、您能帮我吗?

1.在 LM5066数据表中、它在 VIN 感应电压= 50mV 和=25mV 时具有精度、分流器上的电压越低、容差越大、我们的规格也不清楚、是否正确? 例如、 CL 连接至 GND、10mV 容差将> 3%、但没有规格。  

2.如果没有保留软启动电路,LM5066是否有其他方法来调整启动压摆率?

3.我可以知道为什么在 Rshunt 条件下的电压较低时电流监控精度会较差吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号: LM5066

    大家好、

    很抱歉、我想对其进行编辑、但似乎有一些问题、因此我将问题更新如下。

    我对电流监视器和软启动有四个问题、您能帮我吗?

    1.在 LM5066数据表中、它在 VIN 感应电压= 50mV 和=25mV 时具有精度、分流器上的电压越低、容差越大、我们的规格也不清楚、是否正确? 例如、 CL 连接至 GND、10mV 容差将> 3%、但没有规格。  

    2.如果没有保留软启动电路、LM5066有没有其他方法来减小浪涌电流呢?

    3.我可以知道为什么在 Rshunt 条件下的电压较低时电流监控精度会较差吗?

    4.如果更改为 LM5066I 在轻负载电流监控器容差方面会更好? 或者在轻负载(V cross rshunt <15mV)条件下、电流监控器容差仍然很高、并且没有明确的规格、与 LM5066相比只稍微好一点?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    1A)我们此器件仅有两个可能的阈值(25mV 和50mV)、可根据 CL 引脚连接进行选择。

    2A)、您可以设置较低的功率限制阈值以减小浪涌电流

    3A)电流较低时、提供的信号幅度较小。 因此、失调电压成为主导、功率精度

    4A)使用 LM5066i 可以获得稍优于 LM5066的精度

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    1)很抱歉、我可能没有明确表述、我的问题是 CL 是否连接到 GND (设置50mV 阈值)、数据表中有 VIN-SENSE=50mV 条件下的输入电流监测器规格、该条件为+-3%、我可以知道 CL 是否连接到 GND、但 VIN-SENSE 低于50mV、例如: 10mV、在这种情况下、输入电流监控器的精度会高于+-3%是否正确?

    如果 VIN-感应电压较低,输入电流,监测准确度将高于+-3%正确?    

    2) 2) LM5066寄存器 D1h 是否表示分流电阻器上的电压或以下公式后的值?

     

    3) 3)在分流(<10mV)条件下的低电压下、检测电阻分压器电路是否有助于显著提高电流监控器精度? 例如:从30%变为15%、或者它有助于在分流情况下获得更高的电压?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    请按照您的查询顺序查看以下回答。

    1) 1)正确、

    2) 2)如果使用以下系数、D1h 寄存器提供输入电流信息。  

    3) 3) 在分流(<10mV)条件下的低电压下、检测电阻分压器电路不会帮助显著提高电流监控器精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的反馈、 如果我想提高输入电流限制精度、以便增加分流电阻器(从2m Ω 到10m Ω、还将 OCP 设置为5A、系统将以最大4.2A 的电流运行)、从而使 VIN-VSENSE 在与原始分流电阻值(2m Ω)相同的输入电流条件下更高、 但我的系统中的 LM5066将触发电流限制、然后在上电期间关闭、如果 LM5066输出电容无法降低并且在栅极引脚没有 dVdT 启动电路、 除了增加 CTIMER 外、是否有任何解决方案可以使系统成功开启并将分流电阻保持在10m Ω?

    此致、

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请填写设计计算器并与我分享、为您的问题提供答案。

    https://www.ti.com/tool/download/SNVU080 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    好的,请允许我1-2天填写它,因为我完全占用其他情况,我完成后,我将上传。

    此致、

    罗伊