This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:TPS61165TDBVRQ1

Guru**** 2385990 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8865X-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352251/tps61165-q1-tps61165tdbvrq1

器件型号:TPS61165-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8865X-Q1

您好

TPS61165TDBVRQ1这是我们使用的器件型号。 IAM 使用15V 输入、我们使用30V 和250mA 输出。 IC 正在加热100 C 我们正在使用两个灯和两个 LED 驱动器。没有 散热垫用于散热。 可以为我们提供任何设计文档或参考 文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanian:

    我们的专家今天非常乐意为您服务、稍后会给您回复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanian:

    很抱歉这么晚才回复。 该器件不太适合这种大功率应用。 您可以为大型电源应用选择 LP8865X-Q1。

    Br, Gracie