This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:电容接近 L1与放大器;L2引脚

Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354133/tps63070-caps-near-l1-l2-pins

器件型号:TPS63070

大家好、我计划使用 TPS63070。 数据表建议 L1和 L2引脚附近的 C1/C4值为0603或更小。 是否 对 C1/C4建议了最小电容? 数据表/评估板 将10uF/0603用于 C1和 C4。

在我的设计中、最大电感器 电流为0.2A 、纹波比为50%。  如果 我将 C1/C4仅用作1uF 电容器、您会看到什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C1/C4的容值为1uF、建议将这两个电容器靠近器件、因为它有助于降低开关期间的尖峰。

    此致

    陶氏