This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:什么是输出噪声 Vrms?

Guru**** 2385400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349393/lmz31707-what-is-the-output-noise-vrms

器件型号:LMZ31707

大家好!

我想知道 LMZ31707的输出噪声值。

我知道 LMZ31707符合 EN55022 B 类标准、并且辐射噪声低于允许值。

另一方面、输出噪声 Vrms 是多少?

我想知道是否有任何数据可以提供帮助。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    目前、我们没有该数据。

    1.但我能知道为什么需要这个数据吗?

    2.您能举个例子说明您要查找哪种类型的数据吗?

    3.我们可能需要特殊的设备来获取这些数据

    4.噪声取决于布局、旁路电容和输出电容  

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryusuke  
    我之所以关闭此帖子、是因为没有更新

    谢谢!
    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主,

    很抱歉延迟与您联系。

    TPSM8291x 具有"低输出噪声<20uVrms.因此我将检查 LMZ31707中的相同数据。

    TPSM8291x 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V 至17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压电源模块数据表(修订版 C)

    如果 TPSM8291x 具有"低输出噪声<20uVrms"等数据、我将会很有帮助。

    布局和电路不是固定的、所以我想知道仅供参考。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    我们没有输出电压噪声的规格、也没有输出电压噪声的测量数据。

    输出电压噪声将取决于开关频率、补偿和所选的输出旁路电容。

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主,

    我明白了。

    当详细的布局和电路确定后、我再咨询一下。

    此致、

    Ryusuke