This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB8044A

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353703/tusb1064-tusb8044a

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件:TUSB8044

尊敬的 David Liu:

感谢您的回答!

遗憾的是、MCDP2900是一款过时的器件、因此我无法将其用于新设计。

令人难以置信的是,在美国市场上没有这样的设备用于显示器端口到 HDMI 的转换。

你有什么其他想法吗?

谢谢你。

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕维尔

    找到  DisplayPort 到 HDMI 协议转换器也不太幸运。 到目前为止、我只找到了三家销售此转换器的公司:Parade、ITE、Megachip/Kinetic Technologies。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的回答!
    在这种情况下、如果"DP 到 HDMI"芯片不容易获得、您需要考虑以下解决方案:
    我会使用 TUSB8044设计集线器(我已经拿到了评估板)、还会在该评估板上放置 USB-C 转显示端口芯片。 然后、我们将为我们的 LCD 使用外部"显示端口到 HDMI 电缆"(您有何想法?)。
    您能否推荐 具有可用评估板/参考设计的"USB-C 转 DisplayPort"解决方案?
    非常感谢。
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕维尔

    对于 Type-C 转 DisplayPort 解决方案、您可以使用 TUSB1064RNQ EVM、 https://www.ti.com/tool/TUSB1064RNQEVM

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送编修。

    那将会很好! 我将检查该 EVM 板的可用性。  

    非常感谢!

    帕维尔