This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930充电问题

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354118/bq76930-the-bq76930-charge-issue

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好!

我们使用  BQ76930 进行电池充电、现在、我们的终端客户反馈我们有一些电池的电压约为0V、

我们分析了设计、发现 MCU 已损坏、但  BQ76930仍是 电池平衡的、因为 MCU 无法控制 均衡电路、

因此、电池始终处于 平衡放电状态很长一段时间、直到电池放电至0V;

请在下方查看我们的申请:

1.我们需要通过硬件禁用 AFE、这样在 LDO 断电时也可以关闭 BQ76930。

2.我们虽然知道如何设计控制电路、但却不知如何以任何方式关断 BQ76930。

BTW、我们试图切断 REGSRC (输出 LDO 的输入源)、它 仅关闭了 BQ76930的 LDO、却无法解决这个问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我找到了此讨论类似情况的旧主题: BQ76940:在故障期间进行 BQ76940平衡-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    在不使用 MCU 命令的情况下禁用电芯平衡的唯一好方法是复位 AFE。

    真正安全的方法是将所有电芯与 AFE 断开。 将电源强制为低电平可能会导致 AFE 损坏。

    我建议查看 BQ76942。 这是 BQ76930的更新版本、其中包括一个主机看门狗、用于在 MCU 在可编程时长内未发出命令时自动停止电芯平衡。

    此致、

    马克斯·韦博肯