This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:LDO 器件型号 TPS7A5701RTER 的输出电压是否可设置为2.2V、2.1V 或2V?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354194/tps7a57-can-the-output-voltage-of-the-ldo-part-number-tps7a5701rter-be-set-to-either-2-2v-2-1v-or-2v

器件型号:TPS7A57

您好!

我计划使用 TPS7A5701RTER 作为射频电源电压、用于新的电路板设计。 对于电路板、 我选择了使用 VIN 且 VBIAS = 5V 的、并且希望能够通过调节连接至 REF 引脚的电阻器将输出电压设置为2.2V、2.1V 或2.0V。 数据表中的表仅显示1.2V 和2.5V 的 R (REF)电阻值。 是否可以将输出电压设置为2.2V、2.1V 或2V  ?如果是、电阻器值需要多少或如何计算精确的电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    是的、通过使用数据表(也显示在您的屏幕截图中)中的等式5更改 REF 电阻、您可以将输出电压设置为2.2V、2.1V 或2.0V。  IREF = 50uA、因此对于每个电压、您需要将 REF 电阻器设置为以下值:

    1.2.2V:R = 40k

    2.1V:R = 42k

    3.2.2V:R = 44k

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!