This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185是否可以用作3节镍氢电池的太阳能充电器?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352861/bq25185-can-bq25185-be-used-as-a-solar-charger-for-3s-nimh-battery

器件型号:BQ25185
主题中讨论的其他器件:BQ25172

我们正在为低功耗3节镍氢电池 太阳能充电器寻找一种独立的 IC 解决方案、从其外观来看、在 TI 提供的300多种 IC 中、仅有极少数为镍氢化学物量身定制(尤其是 BQ25172) 而且这些都不支持任何类似 MPPT 或 VINDPM 的功能。  

由于3节串联镍氢电池的充电曲线和单节锂离子/锂聚合物电池的电压要求非常接近、我们是否可以将 BQ25185用于此目的?  

我们的计划是创建一个太阳能充电控制器,可以为100mA 周围的~í n 1000mA 电池充电,而到目前为止我们发现的最好的是这个 IC。 假设我们设置了适当的电压切断和充电电流限制、那么在此应用中使用此 IC 是否有缺点?  我们计划使用1-3W 6V 太阳能电池板。   


提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25185应该适合您的太阳能应用。 它应该能够处理100mA 充电、而且 BATTRACK VINDPM 应允许您更大限度地提高太阳能面板充电产生的电流。

    关于为3节串联镍氢电池充电、您是否可以共享预期的稳压电压、预充电电压和 BUVLO 电压?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的应用中、3S 镍氢应该是1节锂离子电池的替代电池、因为我们不需要锂电池的高电流输出、并且希望受益于镍氢电池的更低火灾危险。   

    应用的输出将调节为3.3V 和5V、具有最大50mA 电流(典型6mA)、我们计划使用连接到系统输出引脚的降压/升压稳压器。  

    如果我理解正确、那么对于  BQ25185、BUVLO 固定为3V、这样会在电池达到该电平时自动切断到系统的输出、这对我们来说是非常好的选择。  

    就预充电电压而言、我们实际上不需要它、而是希望3S 镍氢电池以可用电流从太阳能输出到100mA 的 ICHG 限制进行充电。 如果我正确阅读数据表,预充电状态也应该在3V 左右转换为"快速充电"(本例中为100mA ),所以我们通常应该完全避免这种预充电状态。   

    如果我的所有假设都是正确的、听起来 BQ25185 应该非常适合我们为3节镍氢电池充电的场景、即使它不是针对这种化学物质设计的。 您会确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果预充电状态没有问题、则 BQ25185应该适用于您的充电场景。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!