请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
问题1: 提到 μ A、 bq27220不使用子類別 μ 偏移表示法,而是使用實體位址。請問如何讀取 μ A?
问题2. 您可以透過將0x9D 寫入命令0x3E 並將0x92寫入命令0x3F 來存取它。結果可在0x40++上取得
=> 0x3E是從哪得知需要寫到0x3E的位址?
问题3: bqStudio Tool是否需要搭配EVM 才能使用呢? 如果沒有、該如何讀取?