This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:输入电源切换问题

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353915/lmr51450-problem-with-input-power-toggle

器件型号:LMR51450

我用 LMR51450SDRRR 制作了 一款非常好的芯片、用于 PCBA。
但我有一个问题:

25V 输入
输出5V
负载8R
负载电流0.625A

长时间通电(大约1小时)后、我切换25V、芯片已损坏。
我在4个 PCBA 上测试了此问题、AL 已损坏。

在此测试中、我在 5A 负载(5V/1R)下测试了10个 PCBA 、一切正常。

因此、芯片无法处理输入端的电源切换(可能会实时发生什么)



e2e.ti.com/.../LMR51450.mp4



此致、

罗伯·凯杰


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您是否要连接和断开负载或电路板的电源电压? 观看视频后、该设置通过较长的引线连接到 PCB 板、该板为电感式、也可能是导致您看到故障的原因。 因此、如果您正在断开 VIN 电源、可能会导致热插拔事件、其中芯片上的 VIN 尖峰高于 VIN ABS MAX 额定值。 尝试在 PCB 板的 VIN 上添加一个22uF 或47uF 的钽或电解电容器。  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的快速响应、
    我连接和断开 Vin、
    我将在输入中添加一个额外的电容器、并测试这是否有帮助。
    我在测试此项时通知您。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    请保持发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

     在 Vin 上添加了一个100uF 的电解电阻、  
    已尝试所有功能、包括在输出端(5A)上使用1R 电阻。
    入口的一切都好,但问题解决了,

    谢谢你的建议!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很高兴听到您修复了您的问题。 祝你好运!