This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:Vin-SW 是否也应符合 SW 引脚要求

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352221/tps53515-should-vin-sw-also-follow-sw-pin-requirement

器件型号:TPS53515

您好!

 SW 引脚电压处于数据表要求范围内。 但 Vin-SW 最小电压超过了 SW 引脚要求。  

这些仅在 SW 从低电平转换为高电平时发生。 我想知道这些过压情况是否会导致器件损坏。  

CH4使用差分探头进行 VIN-SW 测试

SW 引脚波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN-GND 引脚电压也在数据表要求范围内(最大瞬态电压为~17V)。

    VIN-SW 有最低电压要求的原因。 当 SW 从低电平向高电平转换时,低侧 MOS 关闭,高侧 MOS 打开,那么 现在 Vin-SW 最小电压的意义是什么呢 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:  

    如果 VIN 和 SW 之间的电压过高、这将超过高侧 FET 的额定电压并导致其短路。 在第二个波形中、看起来 SW 耦合到 VIN。 是否使用带尖端和接地筒的探头进行测量? 为什么第一个波形具有一个周期时具有的噪声比其他波形少?
    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    VIN-SW 正极电压超过高侧 MOS VDS (漏源电压)可能会损坏器件。 我需要弄清楚负电压(第一个波形中的-5.4V)是否会对器件造成损坏?

    第一个波形是使用差分探头测量的、第二个波形是使用单端探头测量的、如下图所示。 如果使用差分探头测试 SW 引脚、噪声可能会小一些。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:  

    是的、-5.4V 可能会损坏器件。 可能是因为它是一款较旧的器件、但较新的器件列出了 VIN - SW 绝对最大额定值、通常不希望超过-4V 的最小额定值。  

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否解释-5.4V 为什么会损坏器件以及损坏方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:  

    这是高侧 MOSFET 漏极和源极之间的体二极管造成的。 负电压过高将导致电流可能使高侧 FET 短路。  

    了解 SW 节点的绝对最大额定值(修订版 A)

    SSZTCR5技术文章| TI.com

    此致!

    瑞安