This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:尝试使用引脚 DISABLE_WDOG 上的硬件条件设置 WD_PWRHOLD

Guru**** 2578675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352892/tps6594-q1-trying-to-set-wd_pwrhold-using-hardware-condition-on-pin-disable_wdog

器件型号:TPS6594-Q1

您好!

PMIC 详细信息:

我尝试 通过在启动时(电池打开)将引脚 DISABLE_WDOG 拉至高电平来将 WD_PWRHOLD 设置为高电平、

但  WD_PWRHOLD 始终为0并导致 PMIC 看门狗复位。

查询-> 如果 引脚 DISABLE_WDOG 在启动时拉高、这可能是什么问题、为什么 WD_PWRHOLD 未设置为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以确认将 GPIO9拉至高电平?

    对于 TPS6594133A 修订版4、GPIO9在更改为输出之前首先分配了 DISABLE_WDOG 功能。