This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:GPCCHEM 文件上传错误

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340636/bq34z100-gpcchem-file-upload-error

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

大家好、

我正在尝试在 GPCCHEM 工具上上传 BQ34Z100的充放电周期文件、但该工具显示文件中不存在的错误。

请告诉我 e2e.ti.com/.../5086.BQ34Z100_5F00_chemID_5F00_datalog_5F00_V1.zipcan是什么问题。

谢谢。

什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFA 更新的文件。  e2e.ti.com/.../3175.BQ34Z100_5F00_chemID_5F00_datalog_5F00_V1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    我在下方绘制的两条放电曲线、均来自您发送的数据。

    5086-具有多个电流和电压尖峰、这会导致错误。

    5086 -  

    3175 -这个曲线看起来比5086曲线好很多、但是仍然有会引起误差的尖峰。

    第3175节-  

    下面是一个放电曲线的示例、展示了化学物质匹配是否成功。

    请参考本文档、其中包含有关如何成功使用 gpcchem 工具- 化学 ID 选择工具(GPC)简单指南(修订版 A)的信息

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以根据图3175给出化学 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不这么认为。

    但如果 GPCCHEM 工具返回 DOD 误差为3%的 ChemID、则可以使用该 ChemID。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    PFA 工具生成的化学 ID 报告。 问题是在 BQStudio 的化学物质表中未找到建议的 ID 5942。 请告诉我如何将电量监测计 BQ34Z100编程为我的化学 ID。  

    此致、

    Shreyae2e.ti.com/.../bq34z100_5F00_chemID_5F00_datalog_5F00_V2_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试在 BQStudio 中上传报告文件、但似乎也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ChemID 应在最新的 CHEM 更新程序中可用、请从以下链接下载、并将其放入计算机 BQstudio 文件夹中的配置文件中。

    GASGAUGECHEM-SW 设计工具| TI.com

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    上面链接中 zip 文件中的化学文件已复制到我系统中的 Battery Management Studio 固件化学文件夹。 我可以找到化学 ID 5943和5941、但无法找到 ID 5942。

    请建议我如何处理?

    此致、

    什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    对不起混淆,我刚刚检查和 ChemID 5942是在最新的 ChemUpdater。 您仍然找不到文件的原因是、我之前说过要将文件放在配置文件夹中、这是错误的、Chemdat 文件需要替换到 Chemistry 文件夹中。 然后、您应该能够找到您的化合物。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我确实在化学文件夹中替换了它。 之后、当我打开 BQStudio 时、我找不到该 chemID。  

    此致、

    什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在上次答复中所提到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    如果您按照 chemID 5942以上的所有步骤操作、应该会出现该信息、但我不确定为什么不会出现该信息。

    随附 ChemID 5942:)

    保存当前的.gg 文件、上传附加的文件、然后重新上传.gg 文件。

    e2e.ti.com/.../0100_5F00_2_5F00_02_2D00_bq34z100.bq.fs

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我 找到 chemID、但在电量监测计上对其进行编程会引发错误1721。

    此致、

    什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    软件窗口 给出了显示的错误。

    此致、

    什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    此 e2e 讨论了错误代码1721。

    (+) BQ34Z100:BQ34Z100:BQSTUDIO 错误代码1721化学编程失败-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    错误得到解决、我了解对电量监测计进行编程所需的步骤。 当前面临的问题是、当我尝试刷写.srec 文件时、BQStudio 应用程序有时会停止响应并断开电量监测计。 之后、即使经过多次尝试、也无法与电量监测计进行通信。  

    我不确定 这是否发生、因为我有时改变了文件上传和替换.bqz 文件的过程。  

    此致、

    什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    监测计停止通信后是否能够恢复?

    您的设备可能已进入 ROM 模式。 - (+) BQ34Z100-G1:如何退出 ROM 模式-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    使用我的.srec 和.bq.fs 文件闪过几次后、BQStudio 甚至无法检测到该电量监测计、因此在这之后不会发生 I2C 通信。

    此致、

    什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我曾尝试退出上述 ROM 模式、但即使在连接到 SMBus 后、我也无法检测到该器件(这意味着我认为不会发生通信)、因此即使在我使用随机.bqz 文件打开 BQSTUDIO 后、我也无法传递命令0x08。 对于 I2C 和 SMBus、电量监测计都没有响应。  

    此致、

    什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Evan 目前不在办公室、请预计会延迟回复。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    如果 TS 引脚上没有脉冲、器件可能会变砖。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    您的上述表述有什么含义?

    此致、

    什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    我想说引脚11 TS/P6是电压脉冲、如果没有脉冲、那么电压脉冲是恒定的。如果器件不处于 ROM 模式、那么很可能会损坏器件。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    好的、明白了。 我将检查它并返回。

    此致、

    什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    这听起来不错。

    此致、

    埃文