This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 位

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354101/bq35100-eos-bit

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

感谢您的日志文件。

您需要提供更多信息、然后我才能为您提供帮助。

 ################################################################

请分享一个无法按预期工作的 EOS 位的 bqstudio 日志文件。

请提供有关系统的更多信息、客户使用哪种类型的电池?

什么是电池组配置?

客户希望 EOS 位何时翻转?

您提到电压降至0V、您能进一步解释一下吗?

您说您尚未对化学成分进行编程、因为 EOS 模式不需要它、这意味着什么?

 

您能否另外共享.srec 文件、以便我可以查看私有参数。

此致、

法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有需要,请分享请求的信息:)  

    此致、

    埃文