This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:OCP 测试条件

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353602/lm25183-ocp-test-condition

器件型号:LM25183

大家好、

如何测试 OCP (过流保护)功能?
我看到 ISW = 2.2~2.65A、因此我们测量的 ISW 是 IC 的 PIN1还是 T1的 Iin?
是否可以采用测试方法增大 LM25183输出端的电流?
当 ISW 达到2.2~2.65A 时、它将受到保护或激活 OCP?
当 Iout=0.37A 时、Iin 和 ISW 都只有大约500mA 电流。 (下图中的红色框)、


它与数据表上标记的 ISW = 2.2~2.65A 不同。 原因是什么? 或者测试方法是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢 您发送编修。 您能否说明示波器图中的波形是什么?  可以通过监测也流入 SW 引脚的变压器初级绕组电流来测量峰值电流。  当峰值电流达到限值时、导通时间将终止、从而实现过载保护。 请注意、EC 表限值是直流电平、并且检测电路具有传播延迟以激活保护、因此观察到的峰值电流限值可能略高于这些 EC 表限值。

    此致、

    友好