This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:RC 和 SoC 压降

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344586/bq34z100-g1-bq34z100-g1-rc-and-soc-drops

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

这是 requestede2e.ti.com/.../TCU_5F00_7_5F00_020424.log 之前的"日志"

TI__Expert  5050 

您好!

您能否共享您的.srec 文件和 SOC 分支的 BQstudio 日志文件。

此致、

Evan"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的日志文件。  

    正如之前在另一个 e2e 主题中所讨论的、GPCCHEM 工具的 DOD %误差将导致 SOC 误差和/或跳变。

    您的电流似乎会在整个放电过程中产生脉冲。 本文档适用于任何脉冲负载应用- 动态负载的 Impedance Track 电量监测计配置(EPOS)

    如果可能、您能否共享.gg 文件。

    您是否已启用 LFP RELAX 位和 DoDWT 位? 我建议同时启用这两者。

    您的负载选择和负载模式是什么? 建议模式:1选择:1  

    查看这是否有助于减少您发现的 SOC 不准确性。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Bateria_5F00_6Ah.gg.csv

    您好!

    这些参数的配置如下:

    -加载模式"0"。

    -加载选择"0"。

    DoDWT "1 "。

    - LFP RELAX "1 "。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循我以前的建议、看看这是否会减少 SOC 跳变。

    如果仍有问题、请提供新的日志文件。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了"加载模式"和"加载选择"参数、然后我们又看到了 SOC 跳变。 
    (从98%到64%)。 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 SOC Jump 的日志文件?

    此致

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CU_5F005F00_7_5F00_090424.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看您的日志文件后、放电速度似乎相当恒定。 我建议将 Load Mode 更改为0并将 LOAD SELECT 更改为6并使用平均放电电流。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但通常情况下、它们不会持续放电。 我们经常会有2A 的电机消耗。

     e2e.ti.com/.../BAT_5F00_EXPORT-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理解、请使用符合您应用需求的负载进行测试。 我们正在调整负载模式并选择预期负载。

    电池组顶部电量监测计难以监测负载和电池的化学成分、因此在最新的日志文件 BAT_EXPORT 中表明、SOC 看起来相当准确。 您期望哪种类型的精度? 图的哪一部分令人担忧?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在最后一个示例中、操作正确。 我希望避免 SOC 跳变、如图像中的跳变。 我不想 SOC 跳跃后做一个"FC"和它放松.

    我无法设置该设置、因为我的 放电不是恒定的。  在我们的运行模式下、"负载选择"必须为"0"、因为 我们更喜欢使用前一个周期的平均放电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理解、请允许我在您的问题上与我的团队达成共识。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我´m 在等待答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Evan 目前不在办公室、请预计会延迟回复。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看您的数据后、我建议使用 Rb 低电平工具来调节适用于低温应用的电量计中的电阻表。

    GPCRB 应用软件和框架| TI.com

    如果尚未启用、我还建议启用平滑处理。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么必须使用此工具? 突变是在室温条件下发生的。

    现在、我们的设置如下:

    - RELAX_JUMP_OK (1)

    -relaxe_smooth_ok (1)

    -平滑(1)

    是否应该有所不同?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2012年4月发送的最后一个日志文件显示电池电芯温度降至负 DEG。 范围。 如果您认为这不准确、您可能需要校准热敏电阻。 温度是 Impedance Track 电量监测算法的一个重要方面。

    请继续进行这些设置。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但我已经使用该应用程序(GPCRB 应用软件和框架| TI.com)来获取 GoldenImage。 
    我不明白如何在充电到100%后让 SOC 跳跃静止不动。 我希望避免 SOC 跳变 
     雷格斯 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享数据输入和从该工具收到的报告?

    此致、

    埃文