主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
您好!
这是 requestede2e.ti.com/.../TCU_5F00_7_5F00_020424.log 之前的"日志"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是 requestede2e.ti.com/.../TCU_5F00_7_5F00_020424.log 之前的"日志"
您好!
您能否共享您的.srec 文件和 SOC 分支的 BQstudio 日志文件。
此致、
Evan"
您好!
感谢您的日志文件。
正如之前在另一个 e2e 主题中所讨论的、GPCCHEM 工具的 DOD %误差将导致 SOC 误差和/或跳变。
您的电流似乎会在整个放电过程中产生脉冲。 本文档适用于任何脉冲负载应用- 动态负载的 Impedance Track 电量监测计配置(EPOS)
如果可能、您能否共享.gg 文件。
您是否已启用 LFP RELAX 位和 DoDWT 位? 我建议同时启用这两者。
您的负载选择和负载模式是什么? 建议模式:1选择:1
查看这是否有助于减少您发现的 SOC 不准确性。
此致、
埃文
e2e.ti.com/.../Bateria_5F00_6Ah.gg.csv
您好!
这些参数的配置如下:
-加载模式"0"。
-加载选择"0"。
- DoDWT "1 "。
- LFP RELAX "1 "。
此致、
您好!
但通常情况下、它们不会持续放电。 我们经常会有2A 的电机消耗。
您好!
查看您的数据后、我建议使用 Rb 低电平工具来调节适用于低温应用的电量计中的电阻表。
如果尚未启用、我还建议启用平滑处理。
此致、
埃文
您好!
但我已经使用该应用程序(GPCRB 应用软件和框架| TI.com)来获取 GoldenImage。
我不明白如何在充电到100%后让 SOC 跳跃静止不动。 我希望避免 SOC 跳变
雷格斯