This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:适用于我的应用的器件推荐

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351136/bq40z80-part-recommendations-for-my-application

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好!  

我当前正在将 BQ40Z80用于我的应用、但想知道对于以下设计要求、我是否应该考虑任何其他芯片。

  • 4S 电池组
  • 需要平衡
  • 需要进行 SoC 测量
  • 用于电池组保护的集成高侧 MOSFET 驱动器
  • 可编程电池化学(支持所有锂基电池、钠基电池、取决于终端用户要求。)
  • 具有不同放电深度的半导体常见充电/放电周期。

另外、BQ40Z80是否能够支持钠电池化学成分? 如果是、应该更改哪些关键寄存器?

感谢您的帮助。

纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    我认为、除 bq40z80外、bq40z50还符合上面列出的要求:

    https://www.ti.com/product/BQ40Z50-R2 

    关于他们是否可以支持钠基细胞,让我联系我们的团队来确认这一点。 我很快就会提供更新。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    我们可以对 bq40z80和 bq40z50使用钠电池化学成分、我们只需要将样品电池进行表征并创建为它们的 chemID。 有关如何对电芯进行表征的更多说明、请联系当地的 TI 销售代表以了解更多详细信息。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安东尼。 我将继续介绍 BQ40Z50。