This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:在 Vin=24V、Vout (Vf)=50V 且 Io=3.5A 的条件下 TPS923654是否可用于 LED 照明?

Guru**** 2628305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923652, TPS922052, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351434/tps923654-can-tps923654-be-used-for-led-lighting-with-vin-24v-vout-vf-50v-and-io-3-5a-conditions

器件型号:TPS923654
主题中讨论的其他器件: TPS923652TPS922052TPS92640

大家好!

我的一个客户正在考虑 将 TPS923654用于其新产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
TPS923654是否可以在 Vin=24V、Vout (Vf)=50V 且 Io=3.5A 的条件下用于 LED 照明?

问题2.
TPS923654是否可以在 Vin=60V、Vout (Vf)=50V 且 Io=3.5A 的条件下用于 LED 照明 

问题3:  
他们需要计算 可在 Q1和 Q2条件下运行的 LED 照明系统的电感值。
他们知道可以使用  TPS923654数据表第17页的公式12来计算该值。
但他们想知道如何确定 fSW。
 fSW 的一般频率是多少?
它是不是像数据表中描述的1.2MHz?
或更低?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    对于 Q1、 由于开关 FET 逐周期电流限制、在 Vin=24V、Vout (Vf)=50V 和 Io=3.5A 的条件下、单个 TPS923654无法用于 LED 照明。 但是、您可以并联两个 TPS923654 (每个输出1.75A)以在上述 IO 条件下工作。 下面显示了一个图形图示、说明如何并联两个 TPS923652/3/4/5以实现更大的输出电流/更高的输出功率能力。  

    对于 Q2、尽管 TPS923654可用于降压/升压连接、但 Vin+TPS934=60V+50V=110V Vf 不在建议运行条件下(请参阅数据表中的第7.3节"建议运行条件"和第9.2.2节)。 您应该为此应用使用降压 LED 驱动器、例如 TPS92640/1或 TPS922052/3/4/5。 一个 TPS92640/1可处理输出功率 Vout (Vf)=50V 和 IO=3.5A。  由于热限制、您可能需要并联两个 TPS922052/3来实现 Vout (Vf)=50V 和 IO=3.5A 的输出功率。 (TPS92205x 集成了开关 FET、但 TPS92640/1未集成。)    下面显示了一个图形图 示、说明 如何并联两个 TPS922052/3/4/5以实现更大的输出电流/更高的输出功率能力。  

    对于 Q3、数据表的第9.2.2节中的 f_SW = 1.2MHz 只是一个示例。 没有适用于所有人的通用规则。 您应根据实际工作条件和设计要求选择 f_sw。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    我理解您的答案1和2。
    我可以问您几个有关答案3的问题吗?
    我了解到开关频率没有一般规则。
    我尝试使用公式12来计算电感器值、并在 TPS92365x 数据表第27页介绍了降压/升压拓扑的参数。
    (参数为 VIN (max)= 24V、VOUT = 12V、ILED = 2A、fSW = 1.2 MHz、选择 KIND = 0.5)

    我的计算公式如下。

    L=(24V * 12V)/((12V + 24V)* 0.5 * 2A * 1.2MHz)

     =288/((36 * 0.5 * 2 * 1.2M)

     = 288/43200000

     =约6.7uH

    数据表显示答案是4.4uH

    您能告诉我我的错误是什么吗?

    此外、当我使用公式2计算电感器值、并  在第22页上介绍了升压拓扑的参数时、也发生了相同的情况。
    (参数包括 VIN (max)= 12V、VOUT = 36V、ILED = 1A、fSW = 500kHz、选择 KIND = 0.6)

    我的计算公式如下。

    L=(12V *(36V - 12V))/(36V * 0.6 * 1A * 500kHz)

     =288/10800000

     =约267uH

    数据表显示答案是8.9uH

    您能告诉我我的错误是什么吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我目前不在办公室。 我将在下星期一回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请注意、对于数据表中的公式(2)和公式(12)、您应该使用 I_L (最大值) 但不能 I_LED (最大值) 理想值。

    对于升压拓扑、您可以使用 I_L (max)= V_OUT * I_LED (max)/效率/ V_IN 来计算 I_L (max)。

    对于降压/升压拓扑、您可以使用 I_L (max)= V_OUT * I_LED (max)/效率/ V_IN + I_LED (max)来计算 I_L (max)。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。
    我知道我应该使用 I_L (max)、而不是 I_LED (max)进行计算。
    我可以在下面问您一个其他问题吗?

    在数据表案例中、每个 I_L (max)计算中使用的效率值是多少?
    是0.75吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    当您首次设计组件时、您可以估算效率值(例如85%)并将其用于计算。 您可以稍后根据测试结果调整组件。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    我使用您告诉我的公式和数据表上的公式2计算了 IL (max)和 L 值。 此时效率也是=0.85。
     对于升压拓扑、数据表条件如下所示。
    VIN (max)= 12V、VOUT = 36V、ILED = 1A、fSW = 500kHz、选择 KIND = 0.6)

    那么  
    IL (max)=V_out * I_LED (max)/效率/V_in。
          =(36V*1A)/0.85/12V
          = 3.592A

    L=(VIN(max)*(VIN-VIN(max))/(VOUT * kind * IL (max_A)* VOUT fSW)
     =(12V*36V-12V)/(36V*0.6*3.592*500*1000)
     = 7424 μ H

    根据器件数据表显示、此7.4uH 并不接近于8.9uH。

    在我的计算中、哪一项是不正确的?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    数据表使用 理想值= 100%来计算 I_L (max)、这样将得出 计算出的电感为8.9uH。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的大力支持。

    我明白了!

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师