This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3402HV:在 LED 阳极和阴极之间连接任意电容器是否会更好以避免闪烁?

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3402HV, TPS922052
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353228/lm3402hv-is-it-better-to-attach-any-capacitor-between-led-anode-and-cathode-to-avoid-flicker

器件型号:LM3402HV
主题中讨论的其他器件: TPS922052

大家好!

我的一个客户正在考虑将 LM3402HV 用于他们的新产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
它们将 fSW 设置为大约500kHz。
他们担心闪烁。 相对于人眼而言、500kHz fSW 为高频、是否无法观察到闪烁?
或者在 LED 阳极和阴极之间连接任何电容器是否更好以避免闪烁?

问题2.  
他们需要向 DIM 端子应用大约1.2kHz 的 PWM 信号、以进行 LED 亮度控制。
对于 LM3402HV、这种1.2kHz 的频率是否没有问题?
还是频率过高?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    回答1。 500kHz 的开关频率太高、人眼无法检测到。 如果适当选择了外部元件、则不会观察到闪烁。

    答2。  如果适当选择外部组件、LM3402HV 可实现1.2kHz PWM 调光。

    我建议客户改用我们更新的器件 TPS922052/3/4/5、因为该器件具有更好的高频 PWM 调光功能。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    回复对客户和我很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师