This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:器件数据表中公式4的 TON 为什么?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353213/tps92511-what-is-ton-in-equation-4-in-the-device-datasheet

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件: TPS922052

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TPS92511用于其新产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
他们希望使用公式6计算电感器值。
公式6使用的值为"2 * delta * IL1"。
这个"2 * delta * IL1"可通过公式4计算得出。

公式4使用"ton"参数。
公式4中的"ton"是什么?
 器件数据表第5页电气特性中的该"吨"是不是最短导通时间(Typ250ns、Max400ns)?
此外、哪个值更适合使用? 250ns 或400ns?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    T_on 是指集成式 MOSFET 的导通时间(请参阅数据表中的图13。)。

    您可以在 t_on = 1 / f_SW * DUTY = 1 / f_SW * V_LED / V_IN /效率的情况下估算 t_on。  当您首次设计组件时、您可以估算效率值(如90%)并将其用于计算。 您可以稍后根据测试结果调整组件。

     数据表中第6.5节电气特性中显示的 t_on (min)是指开关最短导通时间。 您应根据应用的开关占空比选择开关频率、并确保如果需要良好的线路和负载调节、导通时间 t_on 高于 t_on (min)。

    我建议客户改用我们更新的器件 TPS922052/3/4/5、以获得 更好的 性能。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师