请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714EVM-551 主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1、
大家好、团队成员:
我们有几个客户想通过 UCC27714EVM-551对 UCC28951-Q1进行评估时提出的问题。 他们尝试开发 输入电压为150V~900V、输出功率为1kW 的直流/直流转换器。
- 额定输入电压最大为410V。 导致此限制的原因是什么? 电路板使用的开关似乎可以耐受650V 电压、因此如果我们更换组件、是否可以提高输入额定值?
- 连续输出功率为600W;能否将其配置为最大输出1kW?
- 电路板需要偏置电压输入。 我们能否通过降低输入电压来使用输入电压? 此外、需要该偏置电压的是否是除 UVLO 之外的任何其他原因?
此致、
优胜