This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:关于输入

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC27714EVM-551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354594/ucc27714evm-551-about-the-input

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1

大家好、团队成员:

我们有几个客户想通过 UCC27714EVM-551对 UCC28951-Q1进行评估时提出的问题。 他们尝试开发 输入电压为150V~900V、输出功率为1kW 的直流/直流转换器。

  1. 额定输入电压最大为410V。 导致此限制的原因是什么? 电路板使用的开关似乎可以耐受650V 电压、因此如果我们更换组件、是否可以提高输入额定值?
  2. 连续输出功率为600W;能否将其配置为最大输出1kW?
  3. 电路板需要偏置电压输入。 我们能否通过降低输入电压来使用输入电压? 此外、需要该偏置电压的是否是除 UVLO 之外的任何其他原因?

此致、
优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜

    感谢您联系 TI!

    我们不建议对 EVM 进行任何修改、也不建议超出 EVM 用户指南中的规格。

    对于问题3、您可以进一步说明吗? 您是否可以将370V_DC - 410V_DC 的输入电压用于驱动器和控制器的 VDD (降压后)?

    谢谢。

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeremiah、

    感谢您的快速响应。 我们客户的目的不是修改电路板、而是实际使用该电路板作为其 RD 原型的参考。 他们希望检查 EVM 设计是否可以修改、以便满足要求、并想知道在修改时的关键注意事项。

    对于问题3,您能进一步说明吗? 您是否要问、您是否可以将370V_DC - 410V_DC 的输入电压用于驱动器和控制器的 VDD (降压后)?

    没错。

    此致!
    优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜

    感谢您的澄清。 虽然我了解客户可能希望为了进行要求测试而对 EVM 进行设计修改、但我们不建议进行任何修改、因为这可能会导致不可预测的行为。

    至于从 Vin 电压降压、只要该电压与 用户指南中概述的 EVM 的 VDD 要求相匹配、就可以接受。

    谢谢。

    耶利米