This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:学习周期后 DF 参数发生变化

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354712/bq40z50-r2-df-parameters-changed-after-learning-cycle

器件型号:BQ40Z50-R2

您好  

   我遇到了,周期后 DF 参数)发生变化(的问题、剩余容量(257mA  Gg 与充满电容量)286mA 出现异常、然后我导入正常性 GG。 CSV 文件,该值显示:剩余容量(412mA)â(充满电容量)423mA。

   问:为什么会发生这种情况? 导致此问题的原因是什么? 如何验证此问题?

   谢谢!

Br   

ZY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当在学习周期之前输入 Design Capacity 时、是否是上述的-27136值? 这似乎是一个异常大的值、因为它应该只是堆栈中单个电芯的容量。 该值也不应为负。 由于该值对于 FCC 和 RemCap 计算很重要、因此这可能是误差来源。

    此外、对于 DSG 和 CHG 电流阈值、这些是输入的值吗? 使用这些值、在电流大于18A 之前、监测计不会检测电流作为充电或放电。 该值通常要低得多。

    对于 FD、电压阈值也不应为负。 如果该位为负、则 FD 位将永远不会被设置。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺