This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540EVM-558:您能否检查参数?

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540, TPS54540EVM-558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355025/tps54540evm-558-could-you-check-the-parameters

器件型号:TPS54540EVM-558
主题中讨论的其他器件:TPS54540

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在可以查看 TPS54540及其 EVM 的规格。

它们在检查过程中会有问题。

您能否验证 TPS54540EVM-558的"相位裕度"和"增益裕度"?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    该 EVM 的环路带宽为31kHz、相位裕度为59度。 请参阅下面的 EVM 用户指南中的图表:

    谢谢!

    约书亚奥地利