This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10505:解决方案建议3.3V 输入电压、3.3V 输出电压

Guru**** 1869600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353743/dcpa10505-solution-suggestion-3-3vin-3-3vout

器件型号:DCPA10505

大家好、

我们是否有适合隔离式电源模块在以下条件下工作的器件? 我看到仅5V 输入和5V 输出的选项。

  • 输入电压:3.3V
  • 输出电压:3.3V
  • 输出电流(最大值):0.2A
  • 浪涌能力:5kV

谢谢。

奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    感谢您与我们联系。  很抱歉、目前我找不到支持3.3V 输入电压的隔离式电源模块。  您说对、我们现有模块运行所需的最小输入电压为4.5V。  

    客户可以考虑使用电荷泵将3.3V 输入电压升压到5V 中间电压轨、然后使用 UCC12051产生隔离式3.3V 输出。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我的客户认为、他们可以直接生成5V 电压、并使用5V 至5V 的隔离式电源模块、然后使用 LDO 生成3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    这是一种方法。 这是否意味着问题已解决?  

    谢谢。

    友好